Showing 6,281 - 6,290 of 9,846 results

Page 629 of 985
  • Exxact – Vriddimmer m. nolla LED uppkopplad Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    slå på eller av den anslutna lasten (A).• Tryck länge på den övre eller nedre trådlösa brytaren (> 0,5 s) för att öka eller minska ljusstyrkan för den anslutna lasten (B). < 0,5 s > 0,5 s (A) (B) 5 x < 0,5 s 5 x < 0,5 s 10 DUG_Exxact vriddimmer_WH-02 Exxact – Vriddimmer m. nolla LED uppkopplad
  • Dispositivos

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Dispositivos Dispositivos Dispositivos Adición de nuevos dispositivos / Asignación de dispositivos a habitación / Ajustes del dispositivo / Eliminación de un dispositivo
  • Schedule

    Odace - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Schedule Schedule Schedule You can set up schedules to specify the times at which a state of the device changes.
  • Schedule

    LK FUGA Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    Schedule Schedule Schedule You can set up schedules to specify the times at which a state of the device changes.
  • Laitteen asentaminen

    Wiser-älypistoke 16 A – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Schedule

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Schedule Schedule Schedule You can set up schedules to specify the times at which a state of the device changes.
  • Wiser dimmerpuck LED med neutralledare Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    brytaren och dimmern. Dimmern kan nustyras med den trådlösa brytaren. Använda en dimmerDu kan slå på/av dimmern eller justera dess ljusstyrka med den parkoppladetrådlösa brytaren.• Tryck snabbt på den övre eller nedre trådlösa brytaren (< 0,5 s) för att slå på eller av den anslutna lasten (A). 5 x < 0,5
  • Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    kortvarigt øverst eller nederst på batteritrykket (< 0,5 sek.) for at tændeeller slukke den tilsluttede belastning (A). • Tryk længe øverst eller nederst på batteritrykket (> 0,5 sek.) for at forøge ellerreducere lysstyrken på den tilsluttede belastning (B). < 0,5 s > 0,5 s (A) (B) Parring af to lysdæmpereDu
  • Technical Data

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    current rating Resistive load: max. 16 A, 3520 W Inductive load: max. 4 A Connecting terminals: Screw terminals for max. 2.5 mm², 0.5 Nm Neutral conductor: Required Ambient temperature: 0 to 40 °C Relative humidity: max. 90% non-condensing Temperature accuracy: max. ±0.5 °C (accross the range of 4 to 30
  • Konfigurera enheten

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Konfigurera enheten Konfigurera enheten Konfigurera enheten På skärmen Uppgifter om enheten kan du konfigurera rörelsesensorbrytaren enligt dina önskemål. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Ljus Rörelsebrytare för att hitta skärmen Uppgifter om enheten. A Enhetens namn: Tryck för att
Page 629 of 985