DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Konfigurera enheten

På skärmen Uppgifter om enheten kan du konfigurera rörelsesensorbrytaren enligt dina önskemål.
  1. startskärmen trycker du på .

  2. Tryck på Enheter > Ljus > Rörelsebrytare för att hitta skärmen Uppgifter om enheten.

A

Enhetens namn: Tryck för att ändra enhetens namn.

B

Plats: Tryck för att tilldela enheten till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Mer information finns i Ställa in enhetsplats.

C

Känslighet för rörelsedetektering: Tryck för att ställa in sensorns känslighetsnivå enligt dina önskemål. Se Ställa in detekteringskänslighet för mer information om varje alternativ.

D

Timer för rörelsedetektering: Tryck för att ställa in tiden för hur länge ljuset ska vara tänt efter att rörelse har detekterats. Mer information finns i Ställa in timern för rörelsedetektering.

E

Nuvarande lux: Visar det aktuella lux-värdet för det ljus som finns i den miljö som mäts av sensorn. Lux är en enhet för belysningsstyrka som mäter mängden synligt ljus som finns i ett område. Den hjälper sensorn att avgöra hur ljus eller mörk omgivningen är.

F

Tröskelvärde för Lux-nivå: Tryck för att ställa in tröskelvärdet för lux-områden som avgör när sensorn ska aktiveras. Mer information finns i Definiera Lux-inställningar.

G

Meddela mig om rörelse detekteras: Tryck på växlingsreglaget för att få meddelanden när rörelse detekteras.

H

Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statusindikatorn blinkar rött och anslutningsindikatorn blinkar till och från när identifieringen har lyckats.
Tryck på OK när du är klar med identifieringen av enheten.

I

Radera: Tryck för att ta bort enheten från systemet.

OBS:
  • Om du tar bort enheten återställs den också. Efter återställningen blir lysdioden gul vilket indikerar att enheten är klar för parkoppling.

  • Om det uppstår problem när du parkopplar eller återställer enheten, se Återställa enheten.

J

Zigbee-signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikator som visar enhetens aktuella signalstyrka.

  • Bra signal (mellan 0 och -54 dBm)

  • Normal signal (mellan -54 och -79 dBm)

  • Dålig signal (<-79 dBm)

  • Ingen signal (enheten är offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?