Showing 6,391 - 6,400 of 9,846 results

Page 640 of 985
  • Schedule

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    Schedule Schedule Schedule You can set up schedules to specify the times at which a state of the device changes.
  • Puhdistus

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

  • Konfiguration af enheden

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Installera enheten

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Enchufe inalámbrico

    www.se.com Schneider Electric Acerca del dispositivo Acerca del dispositivo El enchufe inalámbrico (en lo sucesivo denominado enchufe) tiene un pulsador que permite encender y apagar manualmente los dispositivos eléctricos o controlarlos a través de la aplicación Wiser Home. El enchufe suministra energía
  • Kuormanhallinta

    Schneider Charge – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    vaihtokytkintä (A), jotka haluat poistaa käytöstä. Jos laite on parhaillaan käytössä, saat ilmoituksen, että tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa virran katkeamisen. Valitse Jatka sen poistamiseksi käytöstä. Aktivoinnin tila Laitteiden etusivulla ja ohjauspaneelisivulla (A) tarkoittaa
  • Rollen in de Wiser Home-app

    Wiser Home – Systeem gebruikshandleiding (België)

    verstrekt. Professionele installateur Dit is een installatierol voor de Professionele installateur. De hoofdtaak van de Professionele installateur is het opzetten van het Wiser-systeem. Om de app te gebruiken als Professionele installateur: Tik op Beginnen(A). Tik op Professionele installateur(B
  • Información de seguridad

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento. Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o
  • Sustitución de la batería

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    con sistema de bloqueo. Quite el dispositivo de la placa de fijación deslizándolo hacia arriba. Gire el dispositivo 180° para acceder a la tapa de la batería. Mantenga presionada la tapa de la batería con el pulgar. Deslice la tapa de la batería con el otro pulgar para retirarla. Retire la batería
  • Acerca del dispositivo

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    directamente desde un interruptor de doble pulsador conectado por cable o de forma inalámbrica a través de la aplicación Wiser.Los contactos de relé se bloquean mecánicamente entre sí para evitar el disparo simultáneo de las dos salidas de relé. No utilice el Puck para controlar cualquier dispositivo
Page 640 of 985