DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Acerca del dispositivo

El Micro módulo control de persianas Wiser (en lo sucesivo denominado módulo ) proporciona las funcionalidades de persiana inteligente con interruptores mecánicos ordinarios de doble pulsador. La persiana Puck puede controlarse directamente desde un interruptor de doble pulsador conectado por cable o de forma inalámbrica a través de la aplicación Wiser.
Los contactos de relé se bloquean mecánicamente entre sí para evitar el disparo simultáneo de las dos salidas de relé.
NOTA: No utilice el Puck para controlar cualquier dispositivo que dependa de una fuente de alimentación permanente.

Opciones de control

Control doméstico mediante la aplicación Wiser: Para controlar el módulo a través de la aplicación Wiser necesitará el Wiser Hub. Consulte Emparejamiento del dispositivo.

Funcionamiento directo: El Puck siempre se puede controlar directamente en el sitio. También puede conectarlo con un pulsador mecánico doble. Consulte Funcionamiento manual.

Características adicionales:

  • Control remoto con un máximo de 10 pulsadores mecánicos doble.

  • Protección del motor contra daños, mediante dos bloqueos mutuamente mecánicos y electrónicos entre los contactos de relé.

  • Protección contra sobrecarga electrónica, sobrecalentamiento y cortocircuito.

  • Establecimiento de un horario mediante la aplicación Wiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?