Showing 6,701 - 6,710 of 9,846 results

Page 671 of 985
  • Shutter Calibration without Wiser app

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    the rocker, you can use either top or bottom push-button. Press bottom and top push-buttons for 3 seconds. The status LED blinks green. If the shutter is not in a completely open position, it starts to open and reaches the top position. In this step, If the shutter is already in the open position
  • Configuration de l’appareil

    Unica - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    à l’écran Détails de l’appareil. A Nom de l’équipement : Appuyez pour changer le nom de l'appareil. B Emplacement : Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Pour plus d’informations, reportez-vous à Paramétrer l’emplacement du dispositif. C
  • Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    laquelle aucun capteur de température n’est installé. Pour définir la température de référence : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Autres capteurs de pièce. L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (A). Sélectionnez une
  • Fehlerbehebung

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    laquelle aucun capteur de température n’est installé. Pour définir la température de référence : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Autres capteurs de pièce. L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (A). Sélectionnez une
  • Verwendung des Geräts

    Schneider Charge – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Bedienfelds, Sie können die Optionen A, B, C, D sehen. Tippen Sie auf , um die Optionen E, F, G, H, J anzuzeigen. A Gesamtkosten der Ladesitzung. B Gesamtdauer der Aufladung während der Sitzung. C Gesamtenergieverbrauch in der Sitzung. D Steuertaste (Ladevorgang starten/beenden, Pause/Fortsetzen). E Zur
  • Limitations of the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System When commissioning a Wiser system, it is important to understand the system limits, such as the maximum number of supported devices. Refer to Device compatibility list to find out which devices are
  • Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck påJag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:• (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 ochinstallationskoden är giltiga. • (B): Tryck på det här alternativet om du
  • Volet

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Volet Volet Volet Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Volets Volet. Appuyez sur Durée d’ouverture/ Durée de fermeture (A) et saisissez la durée d’ouverture/fermeture du volet enregistrée.
  • Gerät umbenennen

    Wiser Smarter Rauchmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät umbenennen Gerät umbenennen Gerät umbenennen Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Rauchmelder Gerätename (A).
Page 671 of 985