DUG_SysM - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB_WH-07

Fehlerbehebung

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Die Temperaturmessung des Thermostats ist nicht genau.

Überprüfen Sie den Einbauort auf möglichen Luftstrom im Verteilerkasten oder im Installationsrohr.

Vergewissern Sie sich, dass der Verteilerkasten oder das Installationsrohr ordnungsgemäß abgedichtet ist, damit der Luftstrom die Leistung des Sensors nicht beeinträchtigt.

Der Thermostat ist offline.

  • Der Thermostat ist nicht eingeschaltet.

  • Der Thermostat befindet sich nicht mehr im Signalbereich des Hubs.

  • Schalten Sie den Thermostat ein und aus.

  • Bewegen Sie den Wiser Hub näher an den Thermostat.

  • Erweitern Sie die Bereich mit dem Wiser Smart Plug.

Verbindung zum Wiser Hub nicht möglich (rote LED blinkt)

Schlechtes Signal zwischen Wiser Hub und Thermostat.

Die Geräte verfügen über keine Spannung (Thermostat/ Wiser Hub/Wi-Fi®-Netzwerk).

  • Verbinden Sie den Thermostat erneut mit der App.

  • Schalten Sie die Spannungsversorgung der Geräte ein (Thermostat/ Wiser Hub/Wi-Fi®-Netzwerk).

Status Benutzerinteraktion Beschreibung

Die Raumtemperatur kann nicht mit der App eingestellt werden.

Das Wiser Hub-Signal ist schwach oder nicht mit dem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden.

Überprüfen Sie, ob ein Wi-Fi®-Signal vorliegt.

Suchen und Binden

Wenn der Benutzer den Drehtaster länger als 8 Sekunden gedrückt hält, leuchtet die LED „Fb“ auf der Matrix-Anzeige des Thermostats.
Es handelt sich um eine Zigbee-Funktion, die ignoriert werden kann.

Die Markierung "X" wird auf der LED-Matrix angezeigt.

Gerät ist gesperrt und LED-Matrix zeigt "X" an

Drücken Sie den Drehtaster für > 5 s, um das Menü zu verlassen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?