Showing 6,931 - 6,940 of 9,846 results

Page 694 of 985
  • Tehosta kaikkia

    Wiser patteritermostaatti – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tehosta kaikkia Tehosta kaikkia Tehosta kaikkia Voit käyttää tehostustilaa lisätäksesi +2 °C:n tehostuksen 1 tunnin ajaksi järjestelmän jokaiseen huoneeseen. Se ei vaikuta kuumaan veteen millään tavalla. Koska kyseessä on kertaluonteinen toiminto, löydät Tehosta kaikkia (A) -vaihtoehdon Automaatio-valikosta napsauttamalla Automaatio-välilehteä Aloitusnäytön alaosassa.
  • Laitteen määrittäminen

    Wiser patteritermostaatti – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen määrittäminen Laitteen määrittäminen Laitteen määrittäminen Anturin lämpötilatietoja käytetään huoneen lämmitysjärjestelmän syötteenä. Jos huoneessa on useita lämpötilan mittauslaitteita (huonetermostaatti, Wiser-yhdistelmätermostaatti 2 A tai lämpötila- ja kosteusanturi), järjestelmä
  • Renommer le dispositif

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Renommer le dispositif Renommer le dispositif Renommer le dispositif Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Interrupteur double sans fil connecté Nom de l’équipement (A) pour entrer un nouveau nom.
  • Laitteen käyttäminen

    Wiser liiketunnistin katto – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen käyttäminen Laitteen käyttäminen Laitteen käyttäminen Tunnistimen ohjauspaneelin avulla voit tarkastella, onko liike tunnistettu vai ei. Valitse Ohjaus-välilehdellä Kaikki laitteet tai sen huoneen välilehti, jossa anturi sijaitsee. Anturin ohjauspaneelin sivulla on seuraavat tiedot: Nykyinen luksitaso (A) Liiketunnistuksen tila (B) Historia (C) Laitteen asetukset (D) Lisää suosikkeihin (E)
  • Installing the device

    Ovalis - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Automatización

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Automatización Automatización Automatización Una automatización le permite activar una acción automáticamente o a horas programadas cuando se cumplan determinadas condiciones. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades. Este ejemplo demuestra cómo funciona un dispositivo cuando se cumple la condición.
  • Automatização incorporada

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

  • Renaming the device

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    Renaming the device Renaming the device Renaming the device With the Wiser Home app, you can rename your device for easy identification. On the Control tab, tap All Schneider Charge Device settings. Tap next to the device name, and enter a new name. The settings will be saved automatically.
  • Suppression d’un automatisme

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Automatismes . Accédez à Automatismes, appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez supprimer. Sur l’écran Modifier un automatisme, appuyez sur Suppression d’un automatisme (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur OK (B).
  • Indstilling af lysstyrkeniveau

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Indstilling af lysstyrkeniveau Indstilling af lysstyrkeniveau Indstilling af lysstyrkeniveau Med Wiser Home-appen kan du indstille det minimale og maksimale lysstyrkeniveau. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder > Puck dimmer. Træk skydekontrollen for at øge eller mindske Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke (A).
Page 694 of 985