DUG_Exxact vriddimmer_WH-00

Justera ljusstyrkan med appen

Genom att använda Wiser Home-appen kan du öka/minska dimmerns ljusstyrka.
  1. På fliken Kontroll trycker du på Alla enheter eller den rumsflik där dimmern finns.
  2. På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska ljusnivån (A).
    FÖRSLAG: Du kan också slå på/av dimmern på enhetskontrollskärmen, tryck på (B) för att slå på/av dimmern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?