Showing 7,221 - 7,230 of 9,846 results

Page 723 of 985
  • Operación de conmutación manual

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Mudar o nome do dispositivo

    Relé Caldeira Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode mudar o nome do relé da caldeira. No ecrã Principal, toque em . Toque em Dispositivos Relé da caldeira Nome do dispositivo (A) para mudar o nome do relé da caldeira.
  • Eliminación del dispositivo

    Relé de caldera Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación del dispositivo Eliminación del dispositivo Eliminación del dispositivo Con la app Wiser Home, puede eliminar el relé de caldera del sistema Wiser. Para borrar el relé de caldera: En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos Relé de caldera Eliminar (A). En la siguiente pantalla, lea la advertencia y pulse Borrar.
  • Removing the device

    Wiser Boiler Relay – Wiser Home Device user guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser Home app, you can remove the Boiler Relay from the Wiser system. To remove the Boiler Relay: On the Home screen, tap . Tap Devices Boiler Relay Delete (A). In the next screen read the warning and tap Delete.
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Wiser-ovi-/ikkunatunnistin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • Troubleshooting

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    sensor is reporting status. The firmware update runs in the background. LED blinks orange. The sensor battery is low or drained. Replace the sensor battery A notification pop–up will appear on the app.
  • Wetter und Heizung

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Wetter und Heizung Wetter und Heizung Wetter und Heizung (A) Das Wetter kann einen großen Einfluss auf die Leistung Ihres Heizsystems haben. Wir berücksichtigen den Wärmewirkungsgrad Ihres Hauses und die Außentemperatur, damit Sie so viel wie möglich sparen können. Heizzeit Die grünen Balken zeigen
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Wiser-vesivuotoanturi – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • LED-Anzeigen in Quick Home Connect

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Apparaat identificeren

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    Apparaat identificeren Apparaat identificeren Apparaat identificeren Met de Wiser Home-app kunt u het apparaat identificeren. In het Start-scherm tikt u op . Tik op Apparaten, selecteer de gewenste PowerTag uit de lijst en tik vervolgens op Identificeren (A). Er wordt een meldingsvenster
Page 723 of 985