Showing 7,471 - 7,480 of 9,846 results

Page 748 of 985
  • Modification d’un automatisme

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Modification d’un automatisme Modification d’un automatisme Modification d’un automatisme Procédez comme suit pour modifier un automatisme : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Accédez à Automatisme puis appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez modifier (A). Sur la page Modifier un
  • Resetting the device

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Datos técnicos

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    radiofrecuencia transmitida máx. ≤ 7 dBm Temperatura de funcionamiento De -10 °C a 50 °C Precisión de temperatura ±1,5 °C Resolución de la temperatura 0,1 °C Humedad relativa Del 10 % al 95 % Precisión de humedad ±5 % Dimensiones (al. x an. x pr.) 45 x 45 x 17,2 mm Protocolo de comunicación Certificación Zigbee 3.0
  • Checking the device history

    Wiser Temperature/Humidity Sensor – Wiser Home Device user guide

    is lost, the temperature and humidity values will not appear in the history. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the sensor is located. On the device control panel page, tap History.
  • Indicações do LED no Quick Home Connect

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect Ação do utilizador Indicador LED Estado Prima 5 vezes o botão de pressão numa sequência rápida. O LED pisca a verde uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar.
  • Turning On/Off device using app

    Odace - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. Tap (A) to turn on/off dimmer. You can also turn the device on/off and adjust the brightness from the Home screen when you add it to your Favourite.
  • Resetting the device

    Odace - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    stops blinking upon successful reset of the device. The Push-button Dimmer restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Indicações do LED no Quick Home Connect

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect Ação do utilizador Indicador LED Estado Prima 5 vezes o botão de pressão numa sequência rápida. O LED pisca a verde uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar.
  • Desativar as Informações personalizadas sobre energia

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Perceções de Energia Personalizadas. Leia as informações e toque em (A), depois toque em Parar o serviço. Para reativar novamente o serviço, siga o passo 1 de navegação no menu e toque em Informações personalizadas sobre energia. Consulte Ativar Informações personalizadas sobre energia para seguir o mesmo procedimento.
  • Adjusting the brightness level using app

    Odace - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. On the Device Control Screen, drag the slider bar up/down to increase/decrease the brightness (A). Tap (B) on the Device Control Screen to turn the dimmer on/off.
Page 748 of 985