DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Datos técnicos

Batería

3 VCC, CR2450

Duración de la batería

Hasta 5 años (puede variar según el uso, la frecuencia de actualización del firmware y el entorno)

Potencia nominal

≤90 mW

Clasificación IP

IP20

Frecuencia de funcionamiento

2405-2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.

≤ 7 dBm

Temperatura de funcionamiento

De -10 °C a 50 °C

Precisión de temperatura

±1,5 °C

Resolución de la temperatura

0,1 °C

Humedad relativa

Del 10 % al 95 %

Precisión de humedad

±5 %

Dimensiones (al. x an. x pr.)

45 x 45 x 17,2 mm

Protocolo de comunicación

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?