Showing 771 - 780 of 9,870 results

Page 78 of 987
  • About the device

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    wiring required. Easy to control in places where you wouldn't normally be able to install switches. Features of a Wireless switch: Using the app, you can add various Actions (such as lighting/shutter control) to the Wireless switch. Using the app, you can add a Moment to the Wireless switch (such
  • Skapa ett scenario

    Wiser strömställarpuck – Bruksanvisning för enheten

    Skapa ett scenario Skapa ett scenario Skapa ett scenario Så här skapar du ett scenario: På startskärmen trycker du på Scenarion . Ange namnet på scenariot (A). Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter. Välj de enheter (C) du vill ställa in en åtgärd för och tryck på Klart
  • Zeitplan erstellen

    Schneider Charge – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    . Wählen Sie auf der Seite EV-Lademodus die Option Individueller Zeitplan. Der Schneider Charge hat einen Standardzeitplan, der dem Benutzer vorgegeben wird. Sie können den Zeitplan nach Bedarf bearbeiten. Für einen Zeitplan muss ein Ein- und Aus-Zustand festgelegt werden. Wählen Sie Tage (A) aus
  • Oprettelse af et scenarie

    LK One Wiser trådløs enkelt relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Scenarier, og tryk på for at oprette et scenarie. Indtast navnet på scenariet (A). TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på . Tryk på Tilføj
  • Skapa ett scenario

    Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Skapa ett scenario Skapa ett scenario Skapa ett scenario På startskärmen trycker du på . Gå till Scenarion och tryck på för att skapa ett scenario. Ange namnet på scenariot (A). TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på . Tryck på Lägg till åtgärder (B
  • Oprettelse af et scenarie

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Scenarier, og tryk på for at oprette et scenarie. Indtast navnet på scenariet (A). TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på . Tryk på Tilføj
  • Oprettelse af et scenarie

    LK FUGA® - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Indtast navnet på scenariet (A). TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på . Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen over enheder. I menuen Tilføj handlinger kan du vælge enhederne (C). Når alle enhederne er valgt, skal du trykke på Færdig
  • Creating an Account

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    Creating an Account Creating an Account Creating an Account To be able to control the system from your smartphone, you need to create an account and log in. Once the professional installer sets up the Wiser system, they will hand it over to the homeowner. Subsequently, the homeowner will create an
  • Creating an Account

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Creating an Account Creating an Account Creating an Account To be able to control the system from your smartphone, you need to create an account and log in. Once the professional installer sets up the Wiser system, they will hand it over to the homeowner. Subsequently, the homeowner will create an
  • Criar um momento

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Criar um momento Criar um momento Criar um momento Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos com base nas suas necessidades. No ecrã Inicial, toque em Momentos . Introduza o nome do momento (A
Page 78 of 987