DUG_Schneider Charge_WH-04

Zeitplan erstellen

Zeitpläne können den Ladevorgang von Schneider Charge steuern. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, folgt das System dem aktiven Zeitplan. Sie können Zeitpläne jederzeit erstellen oder ändern.
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle > Schneider Charge.
  2. Tippen Sie auf Ladevorgang.
    HINWEIS: Wenn Sie Schneider Charge mit Wiser Hub installiert haben, können Sie auch den folgenden Pfad verwenden, um Zeitpläne zu erstellen:
    • Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

    • Tippen Sie auf Zeitplan > EV-Zeitplan. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

  3. Wählen Sie auf der Seite EV-Lademodus die OptionIndividueller Zeitplan.
    HINWEIS: Der Schneider Charge hat einen Standardzeitplan, der dem Benutzer vorgegeben wird. Sie können den Zeitplan nach Bedarf bearbeiten.
    WICHTIG: Für einen Zeitplan muss ein Ein- und Aus-Zustand festgelegt werden.
  4. Wählen Sie Tage (A) aus.
  5. Tippen Sie auf (B), um den Zeitplan zu Bearbeiten.
  6. Wählen Sie einen Zustand (Ein/Aus) (C), einen Zeitraum (D) und tippen Sie auf Einstellung.
    VORSCHLAG:
    • Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeitpläne hinzufügen. Wählen Sie die Tage (A), tippen Sie auf (E), stellen Sie den Status "Ein/Aus" und die Uhrzeit ein.

    • Sie können den bestehenden Zeitplan in die Tage Ihrer Wahl kopieren. Tippen Sie auf (F), wählen Sie die Tage aus, und tippen Sie auf Kopieren.

    • Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie die bis zur Uhrzeit auf den folgenden Bildschirmen:

      • Bildschirm zur Gerätesteuerung.

      • Registerkarte Kontrolle unter dem Gerätenamen.

      • Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?