Showing 7,771 - 7,780 of 9,969 results

Page 778 of 997
  • Kirkkaustason säätö sovelluksen avulla

    Exxact – Liiketunnistin Multiwire LED-säätimellä Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    lisätäksesi/vähentääksesi kirkkautta (A). Voit myös kytkeä laitteen päälle/pois Laitteen ohjaus -näytössä napauttamalla kohtaa (B) kytkeäksesi liiketunnistimen himmentimellä päälle/pois.
  • Poissa kotoa -tila

    Exxact – Liiketunnistin Multiwire LED-säätimellä Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    liikettä havaittaisiin, mikä auttaa säästämään energiaa. Napauta Aloitusnäytöllä > POISSA KOTOA ‑tila. Napauta VALOT-osiossa vaihtokytkintä Liiketunnistin himmentimellä (A) poissa kotoa -tilaan. Katso lisätietoja poissa kotoa -tilasta kyseisen järjestelmän käyttöoppaan kohdasta Poissa kotoa -tila.
  • Automaation muokkaaminen

    Exxact – Liiketunnistin Multiwire LED-säätimellä Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa. Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten (A) poistaaksesi sen. Napauta ⊕ Lisää ehdot (B) lisätä uusi ehto. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan. Napauta Säästä ja tallenna muutokset.
  • Amazon Alexa™

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Switching On/Off the device manually

    Unica - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Google Home

    Unica - Detetor de movimento com interruptor 10A conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Google Home Google Home Google Home Pode utilizar o Assistente Google para solicitar informações ou executar uma ação usando uma variedade de comandos. Comandos comuns do Wiser para o Google Home: Pergunta: «OK, Google, o interruptor do sensor de movimento está ligado?» Deteção de movimento: «OK, Google, o sensor está a detetar movimentos?» Ligar/desligar o dispositivo: «OK, Google, ligar/desligar o interruptor do sensor de movimento.
  • Væk-tilstand

    LK® One Wiser trådløs bevægelsessensor, relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    , hvilket hjælper med at spare energi. Tryk på > Væk-tilstand på Hjem skærmen. Tryk på omskifteren for bevægelsessensoren med relæ (A) under afsnittet LYS for at tilføje den i væk-tilstand. For mere information om væk-tilstand, se Væk-tilstand i den pågældende systembrugervejledning.
  • Google Home

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Google Home Google Home Google Home You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands. Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the dimmer On?” Turn on/off the device: “OK, Google, turn on/off the dimmer”. Brightness level
  • Turning On/Off device using app

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. Tap (A) to turn on/off dimmer. You can also turn the device on/off and adjust the brightness from the Home screen when you add it to your Favourite.
  • Fehlerbehebung

    Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung – Benutzerhandbuch des Geräts

Page 778 of 997