DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Fehlerbehebung

Symptom

Mögliche Ursache

Lösung

Das Relais wird in der App offline angezeigt oder die LED blinkt bzw. leuchtet dauerhaft rot.

  1. Schwaches oder kein Signal zwischen dem Wiser Hub und dem Relais.

  2. Das Relais arbeitet im eingeschränkten Modus.

  1. Überprüfen Sie, ob der Hub online ist.

  2. Überprüfen Sie die Signalstärke.

Das Relais blinkt grün.

Die Notheizung ist aktiv.

Drücken Sie die Taste zum Abbrechen der Notheizfunktion.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?