Showing 7,821 - 7,830 of 9,969 results

Page 783 of 997
  • Slå på/av enheten med appen

    Exxact - Tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Slå på/av enheten med appen Slå på/av enheten med appen Slå på/av enheten med appen På fliken Kontroll trycker du på Alla enheter eller den rumsflik där dimmern finns. Tryck på (A) för att slå på/av dimmern. Du kan också slå på/stänga av enheten och justera ljusstyrkan från startskärmen när du lägger till den i dina Favoriter.
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Exxact – Multiwire LED-painikesäädin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • Turning On/Off device using app

    Exxact - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. Tap (A) to turn on/off dimmer. You can also turn the device on/off and adjust the brightness from the Home screen when you add it to your Favourite.
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Exxact – Multiwire LED-säädin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • Sulkimen suunnan ja sijainnin muuttaminen

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    . Päivitä sulkimien suunta ja napauta Aseta. Jos jokin ikkunaluukku peittää oven, napauta Kyllä, oven kohdalla on verho määrittääksesi sen sijainnin. Jos ovessa ei ole ikkunaluukkuja, napauta Ei. Valitse ovia peittävät ikkunaluukut luettelosta (A) ja napauta Lopeta
  • Redigera schema/händelse

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Switching On/Off the device manually

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Poissa kotoa -tila

    Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    liikettä havaittaisiin, mikä auttaa säästämään energiaa. Napauta Aloitusnäytöllä > POISSA KOTOA ‑tila. Napauta VALOT-osiossa vaihtokytkintä Liiketunnistin kytkimellä (A) poissa kotoa -tilaan. Katso lisätietoja poissa kotoa -tilasta kyseisen järjestelmän käyttöoppaan kohdasta Poissa kotoa -tila.
  • Poissa kotoa -tila

    Exxact - Liiketunnistin LED-painikesäätimellä – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    liikettä havaittaisiin, mikä auttaa säästämään energiaa. Napauta Aloitusnäytöllä > POISSA KOTOA ‑tila. Napauta VALOT-osiossa vaihtokytkintä Liiketunnistin himmentimellä (A) poissa kotoa -tilaan. Katso lisätietoja poissa kotoa -tilasta kyseisen järjestelmän käyttöoppaan kohdasta Poissa kotoa -tila.
  • Centro de Energía

    Enchufe inalámbrico Wiser 16A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Centro de Energía Centro de Energía Centro de Energía Puede monitorear su consumo y producción de energía incluso sin un dispositivo de monitoreo de redes (Powertag E). Si se instalan dispositivos de energía independientes en su hogar, el Centro de Energía estará disponible para ayudarle a gestionar y monitorear su consumo de energía. Para obtener más información sobre Centro de Energía, consulte la Guía del usuario del sistema.
Page 783 of 997