Showing 791 - 800 of 1,449 results

Page 80 of 145
  • Activation de l’équipement

    Wiser Thermostat d'Ambiance – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Activation de l’équipement Activation de l’équipement Activation de l’équipement En l’absence d’interaction pendant 15 secondes, le thermostat d’ambiance passe en mode Sommeil et l’affichage s’éteint. Réveillez le thermostat d’ambiance en appuyant sur n’importe quel bouton.
  • Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté

    Mode Confort Saisonnier Mode Confort Saisonnier Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Configuration du mode Confort saisonnier
  • Odace - Connected Blind Control Switch

    Shutter Calibration without Wiser app To set the calibration without Wiser app: Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0
  • Pairing Wireless switch with Micro Module Dimmer (Puck)

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Pairing Wireless switch with Micro Module Dimmer (Puck) Pairing Wireless switch with Micro Module Dimmer (Puck) Pairing Wireless switch with Micro Module Dimmer (Puck) To pair the Wireless switch to the Puck, you must put the Wireless switch and the Puck into the pairing mode at the same time. The
  • Setting the room temperature using the app

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    boost time is over, the set-point temperature returns to the current scheduled event or to the previous set-point temperature. Moving the slider control to the bottom of the bar activates Frost Protection mode. In this mode, the system maintains the room temperature at a constant 5 °C to prevent freezing.
  • Création d’un moment

    Wiser Tête de Vanne Thermostatique – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    placez le curseur (D) au bas de la barre pour le moment, le mode Protection contre le gel est activé. En mode Protection contre le gel, le système maintient la température dans la pièce à 5 °C. Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur Enregistrer. Une fois toutes les conditions
  • Création d’un moment

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    placez le curseur (D) au bas de la barre pour le moment, le mode Protection contre le gel est activé. En mode Protection contre le gel, le système maintient la température dans la pièce à 5 °C. Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur Enregistrer. Une fois toutes les conditions
  • Création d’un moment

      Same topic found multiple times in this document:
    pour le moment, le mode Protection contre le gel est activé. En mode Protection contre le gel, le système maintient la température dans la pièce à 5 °C. Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur Enregistrer. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur Sauvegarder. Une fois le
  • Creating a Schedule/Event

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    schedule, the Frost Protection mode is activated when the schedule begins.In the frost protection mode, the system maintains the room temperature at 5 °C. Set time (for example 12:00). A maximum of 8 events can be created per day. You can tap to copy the schedule from one day to other days or copy the
  • Creating a Schedule/Event

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    schedule, the Frost Protection mode is activated when the schedule begins.In the frost protection mode, the system maintains the room temperature at 5 °C. Set time (for example 12:00). A maximum of 8 events can be created per day. You can tap to copy the schedule from one day to other days or copy the
Page 80 of 145