Showing 7,941 - 7,950 of 9,969 results

Page 795 of 997
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Exxact – Relekytkin 10A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • Automaation muokkaaminen

    Exxact - Pistorasia 1-os. Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa. Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten (A) poistaaksesi sen. Napauta ⊕ Lisää ehdot (B) lisätä uusi ehto. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan. Napauta Säästä ja tallenna muutokset.
  • Identifiering av enheten

    Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Identifiering av enheten Identifiering av enheten Identifiering av enheten Med Wiser Home-appen kan du identifiera ett uttag från andra tillgängliga enheter i rummet. På skärmen Hem trycker du på . Tryck Enheter ANSLUTEN UTTAG Identifiera A). Den här funktionen blinkar lysdioden för vägguttaget så
  • Justering af lysniveauet med appen

    LK FUGA Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Justering af lysniveauet med appen Justering af lysniveauet med appen Justering af lysniveauet med appen Tryk på fanen Styring på Alle enheder eller rumfanen, hvor lysdæmperen er placeret. Træk skydereguleringen op/ned på skærmen Enhedsstyring for at forøge/reducere lysstyrken (A). Tryk på (B) på skærmen Enhedsstyring for at tænde/slukke for lysdæmperen.
  • Adjusting the brightness level using app

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. On the Device Control Screen, drag the slider bar up/down to increase/decrease the brightness (A). Tap (B) on the Device Control Screen to turn the dimmer on/off.
  • Fonctionnement d’un variateur

    Odace - Poussoir variateur connecté universel LED 2 fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    activer/désactiver la charge connectée (A). Appuyez longuement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) de l’interrupteur sans fil (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité de la charge connectée (B).
  • Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen

    LK FUGA Wiser trådløs Multiwire lysdæmper til LED – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tryk på fanen Styring på Alle enheder eller rumfanen, hvor lysdæmperen er placeret. Tryk på (A) for at tænde/slukke lysdæmperen. Du kan også tænde/slukke enheden og justere lysstyrken fra Hjem skærmen, når du tilføjer den til din Favorit.
  • Automaation muokkaaminen

    Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa. Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten (A) poistaaksesi sen. Napauta ⊕ Lisää ehdot (B) lisätä uusi ehto. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan. Napauta Säästä ja tallenna muutokset.
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Exxact - Liiketunnistin LED-painikesäätimellä – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • Tekniska data

    Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Neutralledare Behövs inte Anslutningsplintar Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Förlängningsenhet Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m Säkringsskydd 16 A kretsbrytare Användningsfrekvens 2405–2480 MHz Max. överförd radiofrekvenseffekt <10 mW Kommunikationsprotokoll Zigbee 3.0-certifierad
Page 795 of 997