DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00

Identifiering av enheten

Med Wiser Home-appen kan du identifiera ett uttag från andra tillgängliga enheter i rummet.
  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Tryck Enheter > ANSLUTEN UTTAG > Identifiera A).
    OBS:
    • Den här funktionen blinkar lysdioden för vägguttaget så att du kan identifiera den faktiska enheten. Det kan ta upp till en minut att starta och blinka indikatorlampan för vägguttaget.

    • Uttag-LED kommer att fortsätta blinka tills du trycker OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?