Showing 7,991 - 8,000 of 9,969 results

Page 800 of 997
  • LED indication

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    LED indication LED indication LED indication Pairing the device User Action LED Indication Status Short press the set (setup/reset) button or push button 3 times. LED blinks orange once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED glows green for a few seconds
  • Turning On/Off dimmer using app

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    Turning On/Off dimmer using app Turning On/Off dimmer using app Turning On/Off dimmer using app Using the Wiser Home app, you can turn on/off the dimmer remotely. Go to the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. Tap (A) to turn on/off. You can also turn the device On/Off when you add it to your Favourite.
  • Laitteen käyttäminen

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    vaihtoehdot: A Voit lisätä tai vähentää kirkkautta vetämällä liukupalkkia ylös/alas. B Napauta laitteen kytkemiseksi manuaalisesti PÄÄLLE/POIS. C Napauta päästäksesi Aikataulu-näyttöön, jossa voit luoda aikataulun. Lisätietoja on aiheessa Aikataulun määrittäminen . D Lisää suosikkeihin Napauta lisätäksesi
  • Kirkkaustason säätö sovelluksen avulla

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen ohjaus -näytössä liukupalkkia ylös/alas suurentaaksesi/pienentääksesi kirkkautta (A). Voit myös kytkeä päälle/pois päältä himmennin Laitteen ohjausnäytössä, napauta (B) kytkeäksesi päälle/pois päältä. Joillakin lampuilla on alkupiste. Kun kytket lampun päälle alhaisella kirkkaudella, se muuttuu nopeasti hyvin kirkkaaksi ja palaa sitten automaattisesti alempaan kirkkauteen. Näin lamppu toimii, eikä himmennin voi muuttaa sitä.
  • Setting the device location

    PowerTag Control – Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Ställa in enhetsplats

    PowerTag Control – Bruksanvisning för enheten

    konfigurationsskärmen. På skärmen Inställning av enhet kan du ange Nytt rumsnamn (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B). Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på Ta bort från rummet (C). När ändringarna är klara trycker du på Skicka (D).
  • Een geen-verbruiksalarm instellen

    Wiser Home – Systeem gebruikshandleiding (België)

    Een geen-verbruiksalarm instellen Een geen-verbruiksalarm instellen Een geen-verbruiksalarm instellen Dit deel legt uit hoe u een geen-verbruiksalarm voor een apparaat instelt. Op het Meldingen en alarmen scherm, tik op Maak een nieuw alarm aan (A). Kies als alarmtype Geen verbruik (B). Selecteer
  • Ændring af loginoplysninger for hjemmets Wi-Fi

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    afbrudt, og foreslår løsninger. Sådan ændres Wi-Fi- ®-informationen i hubben: Tryk på Jeg har ændret min Wi-Fi-router (A). Appen guider dig gennem processen med at vælge et Wi-Fi ®-netværk og indtaste adgangskoden.
  • Ställa in enhetsplats

    Wiser Brandvarnare 230V – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    konfigurationsskärmen. På skärmen Inställning av enhet kan du ange Nytt rumsnamn (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B). Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på Ta bort från rummet (C). När ändringarna är klara trycker du på Skicka (D).
  • Liiketunnistimen käyttäminen

    Wiser Argus ulkoliiketunnistin 360 – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Liiketunnistimen käyttäminen Liiketunnistimen käyttäminen Liiketunnistimen käyttäminen Seuraavassa kuvassa on laitteen ohjausnäytössä näkyvät tiedot: A Nykyinen luksiarvo. B Nykyinen lämpötila. C Liiketunnistimeen yhdistetyn laitteen nykyinen tila ja käyttöohje.Esimerkiksi: Jos tunnistin ohjaa ovea
Page 800 of 997