SUG_DA_WH-04

Ændring af loginoplysninger for hjemmets Wi-Fi

Hvis du har foretaget ændringer i dit hjems Wi-Fi-®, skal du anvende disse ændringer på hubben.

Wiser-appen registrerer, at forbindelsen til hubben er afbrudt, og foreslår løsninger.

Sådan ændres Wi-Fi-®-informationen i hubben:

  1. Tryk på Jeg har ændret min Wi-Fi-router (A).

Appen guider dig gennem processen med at vælge et Wi-Fi®-netværk og indtaste adgangskoden.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.