Lights Lights Lights Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer CCT5010-0003 The Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer combines the advantages of smart dimmer functionality with ordinary mechanical push-button switches. Mechanical push buttons must be certified for use in 220 – 240 V AC applications
Eco Mode Eco Mode Eco Mode Eco Mode is a smart feature designed to maximize the efficiency of your heating system. It automatically optimizes the stop time of the heating phase, each time the set temperature changes from a higher to lower value. Eco Mode is a system feature that is either activated
Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)
Matter na sua configuração Smart Home. Neste caso, o Wiser Hub 2 ª Geração / Wiser Hub R 2 ª Geração atuam como Matter Bridge. Ao adicionar o hub a uma aplicação Matter de terceiros (Google/Amazon/Apple etc.), pode integrar os seus dispositivos Wiser Zigbee na Matter Fabric (rede) e controlá-los a partir da aplicação de terceiros.