Showing 8,011 - 8,020 of 9,969 results

Page 802 of 997
  • Google Home

    Unica - Connected Motion Sensor with Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Google Home Google Home Google Home You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands. Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the Motion Sensor Dimmer On?” Motion detection: “OK, Google, is the sensor detecting movements
  • LED Indication

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber.
  • Resetting the device

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    successful reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller rumfanen, hvor enheden er placeret. Tryk på (A) for at tænde/slukke enheden. Fanen Styring vises ikke, hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet. Der er adgang til alle funktioner via Hjem skærmen.
  • Gerät identifizieren

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät identifizieren Gerät identifizieren Gerät identifizieren Mit der Wiser Home App können Sie den Plug aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren. So identifizieren Sie den Smart Plug: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Smart Plug Identifizieren (A
  • Resetting the device

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    successful reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. All configuration data, user data and network data are deleted. After reset, the LED turns amber, indicating that the socket is ready for pairing.
  • Væk-tilstand

    LK FUGA® Wiser trådløst dobbeltrelæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    ; Væk-tilstand på Hjem skærmen. Under afsnittet LYS skal du trykke på Øverste lyskontakt/nederste lyskontakt (A) for at tilføje den i Væk-tilstand. På skærmen Home skal du slå Væk-tilstand til. For mere information om Væk-tilstand, se Væk-tilstand i den pågældende systembrugervejledning.
  • eSetup på uppdrag av Frankrike

    EVlink Home Smart – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    eSetup på uppdrag av Frankrike eSetup på uppdrag av Frankrike eSetup på uppdrag av Frankrike När EVlink Home Smart har installerats följer du instruktionerna för att börja använda eSetup-appen: Öppna eSetup-appen och välj EVlink Home Smart (A). Slå på EVlink Home Smart för att aktivera Wi-Fi®
  • Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

    Unica - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    l’une des options suivantes : (A) : Entrez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides. (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC et le code d’installation
  • Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Wiser-mikromoduuli – Laitteen käyttöopas

    . Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia. (B): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64 ja
Page 802 of 997