DUG_EVlink_WH-07

eSetup på uppdrag av Frankrike

När EVlink Home Smart har installerats följer du instruktionerna för att börja använda eSetup-appen:
  1. Öppna eSetup-appen och välj EVlink Home Smart (A).
  2. Slå på EVlink Home Smart för att aktivera Wi-Fi®-åtkomstpunkten. Wi-Fi®-åtkomstpunkten är aktiv i 4 minuter efter att den har slagits på.
  3. Aktivera Wi-Fi® på din smartphone och anslut till EVlink Home Smart via Wi-Fi® Direct.
  4. I eSetup-appen trycker du på Öppna inställningar (B).
  5. Välj EVlink Home Smart - Frankrike.
  6. På skärmbilden anger du den nya PIN-koden, bekräftar PIN-koden och trycker på Spara.
    OBS: PIN-koden måste bestå av 6 till 16 siffror, får inte innehålla samma siffra mer än 3 gånger eller en kombination av 6 siffror eller mer.
    Ny PIN-uppdatering har genomförts.
  7. På nästa sida anger du den nya PIN-koden och trycker på Anslut.
  8. På sidan firmware, om EVlink Home Smart firmware är uppdaterad, trycker du på Fortsätt för att visa Nätverksinställningar.
    OBS: Om en ny version av den fasta programvaran finns tillgänglig trycker du på Uppdatera och trycker på OK när uppdateringen är klar.
  9. På sidan Nätverksinställningar väljer du hur du ansluter EVlink Home Smart till internet och trycker på Spara och fortsätt.
    VIKTIG: Om du har en Wiser Hub för fjärrövervakning och fjärrstyrning ska du se till att både EVlink Home Smart och Hub är anslutna till samma Wi-Fi® nätverk.
    • Wi-Fi (C):Tryck på Skanna Wi-Fi QR-kod och skanna QR-koden på din router för att ansluta till Wi-Fi® automatiskt. Alternativt kan du välja från listan över tillgängliga nätverk genom att trycka på Välj ett nätverk eller ange Wi-Fi®-nätverkets namn och lösenord manuellt.
    • Ethernet (D): Ange nätverksuppgifterna för att ansluta.
  10. På sidan Elinställningar väljer du effektklass för EVlink för att matcha elinstallationen. Du kan använda skjutreglaget (E) eller -/+ för att begränsa laddningsströmmen och trycka på Spara och fortsätt (F).
    OBS: Minsta och högsta laddningsström är 10 A respektive 32 A.

  11. På sidan Enhetsinställningar kan du aktivera eller inaktivera effektmätaren med växlingsreglaget och sedan trycka på Spara och fortsätt.
    OBS: MID-mätaren är en effektmätare som gör att du kan registrera energiförbrukningen för en laddningsinstallation. Om du aktiverar det här alternativet ska du se till att du har anslutit elmätaren till EVlink Home Smart.
  12. På sidan Energihantering kan du aktivera eller inaktivera TIC Communication med hjälp av vippomkopplaren (G) och sedan trycka på Spara och Fortsätt eller Hoppa över det här steget enligt dina behov.
    OBS:
    • TIC: Tele-Information Client med fransk mätare. TIC-enheten är ansluten till växeln. Den sparar alla data om energiförbrukningen för alla enheter i huset. Detta hjälper till att spåra den energi som behövs för EVlink Home Smart. Wiser-appen hanterar Anti-tripping-hanteringen - fördröjd laddning under högtrafik och lågtrafik enligt den aktuella information som tillhandahålls av TIC.

    • EVlink Home Smart är konfigurerad i läge 1. Du kan aktivera eller inaktivera kommunikationen mellan EVlink Home Smart och TIC-enheten.

  13. Tryck på Fortsätt på sidan Övervakning.
  14. När alla enhetsinställningar har konfigurerats trycker du på Överlämna till kunden och delar PIN-koden med kunden.
  15. När du har delat PIN-koden läser du instruktionerna och sveper för att navigera till nästa skärm. Tryck på Jag förstår: starta om (H) för att starta om EVlink Home Smart.
    Vänta i 5 minuter innan EVlink Home Smart ansluter till internetroutern.
    • LED-lampan kommer långsamt att pulsera grönt under 5 minuter.

    • EVlink Home Smart ska startas om i enlighet med den konfiguration som tillämpas.

    OBS: Om du behöver ändra parametrarna för driftsättning kan du återansluta till EVlink Home Smart under 5 minuter efter omstart eller påslagning.

    LED-lampan lyser grönt 5 minuter efter omstart och bekräftar att EVlink Home Smart har anslutits för fjärrstyrning.

    OBS: LED-pulsen lyser långsamt grönt när EVlink Home Smart inte är ansluten till internet.

Använd Wiser Home-appen för att övervaka och styra EVlink Home Smart.

Se Para ihop enheten för att para ihop enheten med Wiser Home-appen.

Se Använda enheten för att övervaka och styra med Wiser Home-appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?