Showing 811 - 820 of 9,870 results

Page 82 of 987
  • Oprettelse af et scenarie

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    at oprette et scenarie. Indtast navnet på scenariet (A). Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på . Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen over enheder. I menuen Tilføj handlinger kan du vælge enhederne (C). Når alle enhederne er valgt, skal
  • Oprettelse af en tidsplan

    Schneider Charge – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tilpasset tidsplan. Schneider Charge har en standardplan, der er forudindstillet til brugeren. Du kan redigere tidsplanen efter behov. Det er nødvendigt at indstille en On og Off tilstand for en tidsplan. Vælg dage (A). Tryk på (B) for at redigere tidsplanen. Vælg en tilstand (tændt/slukket) (C
  • System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB Wiser Home Device user guide

    delete Schedule 4. To edit the EVENTS, select a day, and tap to change the time andtemperature. Creating a MomentA Moment allows you to group multiple actions that are usually done together.Using the Wiser app, you can create moments based on your needs (such asmovie night). To create a moment: 1
  • About the device

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    of a Wireless switch: Add various actions (such as lighting/shutter control) to the Wireless switch. Add moments to the Wireless switch (such as Movie Night Moment/Good Night Moment). Low battery notification. This device user guide shows pairing, configuring and other features of Wireless switch 2-gang. The same applies for Wireless switch 1-gang.
  • Skapa ett scenario

    PowerTag Control – Bruksanvisning för enheten

    Skapa ett scenario Skapa ett scenario Skapa ett scenario På skärmen Hem trycker du på automationer . Gå till Scenarion och tryck på för att skapa ett scenario. Ange namnet på scenariot (A). TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på . Tryck på Lägg till
  • Criar um momento

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar um momento Criar um momento Criar um momento No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Momentos e, em seguida, toque em para criar um momento. Introduza o nome do momento (A). SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que o seu momento representa, tocando em . Toque em Adicionar ações (B) para
  • Oprettelse af en tidsplan

    Wiser Relæ puck – Brugervejledning til enhed

    trykke på Tidsplaner . Indtast et navn på tidsplanen (A). Vælg en enhedstype (B). Vælg listen med enheder (C), som tidsplanen skal gælde for. Tryk på Opret. Tryk på for at tilføje en begivenhed. Vælg en tilstand (til/fra/procentdel) (D), tidsperiode (E), og tryk på Indstil. Du kan tilføje flere
  • About the device

    Unica - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    of a Wireless switch: Add various actions (such as lighting/shutter control) to the Wireless switch. Add moments to the Wireless switch (such as Movie Night Moment/Good Night Moment). Low battery notification. This device user guide shows pairing, configuring and other features of Wireless switch 2-gang. The same applies for Wireless switch 1-gang.
  • Skapa ett scenario

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    skapa ett scenario. Ange namnet på scenariot (A). Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt scenario genom att trycka på . Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter. I menyn Lägg till åtgärder kan du välja enheterna (C). När enheten har valts trycker du på
  • System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang

    Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - France + 33 (0) 1 41 29 70 00 Creating a moment Creating a moment Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - France + 33 (0) 1
Page 82 of 987