DUG_Estores Unica_WH-08

Criar um momento

  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Momentos e, em seguida, toque em para criar um momento.
  3. Introduza o nome do momento (A).
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que o seu momento representa, tocando em .
  4. Toque em Adicionar ações (B) para selecionar a lista de dispositivos.
  5. Selecione os dispositivos (C) para os quais pretende definir uma ação e toque em Feito.
  6. Na páginaCriador de momentos, selecione um dos seguintes dispositivos e defina ações.
    • Para os estores:
      • Arraste a barra deslizante para cima/baixo para abrir/fechar completamente os estores (E).

      • Arraste a barra deslizante para manter os estores na posição preferida.

    • Para as lâminas dos estores:
      • Selecione Posição (F) e arraste a barra deslizante para cima/baixo para abrir/fechar os estores (G).

      • Selecione Inclinação das lâminas (F) e arraste a barra deslizante para cima/baixo para ajustar a posição de inclinação dos estores (H).

  7. Toque em Definir.
  8. Uma vez definidas todas as condições, toque em Guardar.
Depois de guardado, o momento fica visível no separador Momentos. Toque no momento para o ativar.
SUGESTÃO:
  • Se pretender ver os momentos criados no ecrã Inicial, aceda a Início > > Ecrã inicial > Momentos e ative o botão ativar/desativar de Momentos.

  • Também pode reorganizar os momentos tocando em Editar a partir do separador Momentos no ecrã Inicial, ou tocando em Automatização > Momentos > Reordenar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?