Showing 8,361 - 8,370 of 9,888 results

Page 837 of 989
  • Indsigter

    PowerTag Energy – Wiser Home Brugervejledning til enheden

    ; Indsigter > Energiomkostninger (A). Vælg en tidsperioden for at se forbruget. Dage Måneder År Tryk Mine besparelser (B) for at se besparelses- og indtjeningshistorik. Mine besparelser er kun tilgængelig i følgende scenarier: hvis du har installeret PowerTag på solenergi eller solenergi med batteri
  • Testar o dispositivo individual

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    /silêncio em cada sensor de fumo durante mais de 3 s até que um alarme se desligue. Se o alarme não disparar, a bateria está fraca ou podem existir outros problemas técnicos. Consulte resolução de problemas da bateria do sensor de fumo.
  • Redigering af en automatisering

    Wiser Røgsensor Batteri – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Redigera en automation

    Wiser-brandvarnare med batteri – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Fonctionnement manuel de l’appareil

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Fonctionnement manuel de l’appareil Fonctionnement manuel de l’appareil Fonctionnement manuel de l’appareil Appuyez longuement sur l’interrupteur de commande de volet (> 0,5 s) pour ouvrir ou fermer le volet (A). Appuyez sur (ʌ) pour ouvrir le volet. Appuyez sur (v) pour fermer le volet. Appuyez
  • Modification d’un automatisme

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Indstilling af alarmer

    Wiser Relæ puck – Brugervejledning til enhed

    på på Hjem-skærmen. Tryk på Konto Meddelelser og alarmer Opret en ny alarm. Vælg en alarmtype. Overforbrug Intet forbrug Vælg en enhed fra listen (A), og tryk på Næste. Aktivér vippekontakten (B) for at indstille alarmen. Tryk på ( watt), og indtast en værdi for at indstille en strømgrænse. Tryk på ( i løbet af), vælg en tidsgrænse, og tryk på Indstil (C). Tryk på Gem. TIP: Du kan også tænde/slukke enheden, når du tilføjer den til dine Favoritter.
  • Tiempo atmosférico y calefacción

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Tiempo atmosférico y calefacción Tiempo atmosférico y calefacción Tiempo atmosférico y calefacción (A) El tiempo atmosférico puede tener un gran impacto en el rendimiento de su sistema de calefacción. Tenemos en cuenta la eficiencia térmica de su hogar y la temperatura exterior, de modo que podemos
  • Dispositivo con problemas de señal

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    de inicio, toque Dispositivos. Pulse en el banner para obtener detalles sobre los dispositivos que experimentan problemas de señal. Dispositivo con problemas de señal: A Muestra una lista de todos los dispositivos actualmente sin conexión. B Muestra los dispositivos que experimentan una intensidad de señal pobre. C Toque Señal y soluciones para obtener información detallada sobre la potencia de señal Zigbee y posibles soluciones.
  • Connecting to the Temporary Wi-Fi® Network of Hub

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Connecting to the Temporary Wi-Fi ® Network of Hub Connecting to the Temporary Wi-Fi ® Network of Hub Connecting to the Temporary Wi-Fi ® Network of Hub The hub will create a temporary Wi-Fi ® network. To connect your smartphone to this network, follow the instructions provided in this section specific to the type of hub you have at home.
Page 837 of 989