SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Dispositivo con problemas de señal

Puede ver los dispositivos que están actualmente sin conexión y los que tienen una potencia de señal pobre. Además, encontrará información sobre la potencia de señal y soluciones.
  1. En la pantalla de inicio, toque > Dispositivos.

  2. Pulse en el banner para obtener detalles sobre los dispositivos que experimentan problemas de señal.

    Dispositivo con problemas de señal:

    A

    Muestra una lista de todos los dispositivos actualmente sin conexión.

    B

    Muestra los dispositivos que experimentan una intensidad de señal pobre.

    C

    Toque Señal y soluciones para obtener información detallada sobre la potencia de señal Zigbee y posibles soluciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?