Showing 8,521 - 8,530 of 9,888 results

Page 853 of 989
  • Réinitialisation de l’appareil

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    plus de 15 secondes. Au bout de 15 secondes, le voyant clignote en rouge. Lorsque le voyant cesse de clignoter en rouge, relâchez le bouton de configuration. Le voyant cesse de clignoter lorsque le chauffage par le sol a été réinitialisé avec succès.
  • Connecting to the Temporary Wi-Fi® Network of Hub

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Connecting to the Temporary Wi-Fi ® Network of Hub Connecting to the Temporary Wi-Fi ® Network of Hub Connecting to the Temporary Wi-Fi ® Network of Hub The hub will create a temporary Wi-Fi ® network. To connect your smartphone to this network, follow the instructions provided in this section specific to the type of hub you have at home.
  • Eliminación de una acción/momento configurados

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    , pulse la pestaña Todos los dispositivos o la habitación en la que se encuentra el interruptor inalámbrico. Pulse la tecla con la acción/momento que desea eliminar y, a continuación, pulse Eliminar > SÍ, ESTOY SEGURO para eliminarlo de la tecla del interruptor inalámbrico.
  • Relay Switch

    Unica - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    blinks green. The light connected to the Relay Switch blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Relay Switch. The Relay Switch can now be controlled by the Wireless switch.
  • Redigering af en automatisering

    Wiser vindue/dør-sensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Ställa in enhetsplats

    Wiser magnetkontakt för fönster och dörr – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    konfigurationsskärmen. På skärmen Inställning av enhet kan du ange Nytt rumsnamn (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B). Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på Ta bort från rummet (C). När ändringarna är klara trycker du på Skicka (D).
  • Setting the device location

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Redigering af en automatisering

    Wiser temperatur-/fugtighedssensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Redigering af en automatisering

    Wiser vandlækagesensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Technical Data

    Unica - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    conductor Not required Connecting Terminals Screw terminals for max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm Extension unit Single Push-button, unlimited number, max. 50 m Fuse protection 16 A circuit breaker Operating frequency 2405 - 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
Page 853 of 989