DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez rétablir les réglages d’usine par défaut du contrôleur de plancher chauffant.
Pour réinitialiser le chauffage par le sol :
  1. Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
    Au bout de 15 secondes, le voyant clignote en rouge.
  2. Lorsque le voyant cesse de clignoter en rouge, relâchez le bouton de configuration.
    Le voyant cesse de clignoter lorsque le chauffage par le sol a été réinitialisé avec succès.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?