Showing 8,531 - 8,540 of 9,888 results

Page 854 of 989
  • Ajuste del nivel de luminosidad usando la aplicación

    Unica - Regulador universal giratorio conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para aumentar/disminuir el brillo (A). Pulse (B) en la pantalla de control del dispositivo para encender o apagar el regulador de intensidad.
  • Operación manual del dispositivo

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Operación manual del dispositivo Operación manual del dispositivo Operación manual del dispositivo Mantenga pulsado durante mucho tiempo el interruptor de control de la persiana (> 0,5 s) para desplazar la persiana hacia arriba o hacia abajo (A). Presione (ʌ) para abrir la persiana. Presione (v
  • Setting the device location

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Redigering af en automatisering

    PowerTag Energy – Wiser Home Brugervejledning til enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • De naam van het apparaat wijzigen

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    het apparaat te wijzigen: In het Start-scherm tikt u op . Tik op Apparaten > Energie en selecteer een PowerTag uit de lijst. Tik op (A), selecteer een labeltype naar keuze en tik op Opslaan. Tik op (B), voer een nieuwe naam in. De instellingen worden automatisch opgeslagen.
  • Esimerkki automaatiosta

    Wiser-palovaroitin langaton – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    -valikossa kohtaa Palovaroitin (A). Jos haluat muuttaa tilaksi Savu havaittu, valitse > Aseta. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto > Lähetä ilmoitus > Ilmoita minulle. Lue tiedot ja valitse OK. Kirjoita automaation nimi ja valitse Tallenna. Voit valita automaatiotasi
  • Einstellen der Geräteplatzierung

    Wiser Smarter Rauchmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    , dessen Standort Sie ändern möchten. Tippen Sie auf Platzierung , um den Setup-Bildschirm zu öffnen. Auf dem Bildschirm Geräteeinstellungen können Sie Neuer Raumname (A) eingeben oder einen vorhandenen Raum aus der Liste (B) auswählen. Wenn das Gerät bereits zugewiesen wurde, können Sie es aus dem vorhandenen Raum entfernen. Tippen Sie auf Aus Raum entfernen (C). Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf Senden (D).
  • Indstilling af enhedens placering

    Wiser Røgsensor Batteri – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Tryk på Placering for at åbne indstillingsskærmen. På skærmen Opsætning af enhed kan du indtaste Nyt rumnavn (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B). Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på Fjern fra rummet (C). Når ændringerne er udført, skal du trykke på Bekræft (D).
  • Modification d’un automatisme

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Redigera en automation

    EVlink Home Smart – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
Page 854 of 989