DUG_Unica Shutter_WH-08

Operación manual del dispositivo

  • Mantenga pulsado durante mucho tiempo el interruptor de control de la persiana (> 0,5 s) para desplazar la persiana hacia arriba o hacia abajo (A).

    • Presione (ʌ) para abrir la persiana.

    • Presione (v) para cerrar la persiana.

  • Pulsación corta (<0,5 s) para detener la persiana móvil (B).
  • Para obturador con listones basculantes: Cuando la persiana no se mueve, pulse (<0,5 s) el interruptor de control ciego para ajustar la posición de la ranura (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?