Showing 8,551 - 8,560 of 9,886 results

Page 856 of 989
  • Setting the device location

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Redigering af en automatisering

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller rumfanen, hvor enheden er placeret. Tryk på (A) for at tænde/slukke enheden. Fanen Styring vises ikke, hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet. Der er adgang til alle funktioner via Hjem skærmen.
  • Setting the device location

    LK FUGA® Wiser wireless PIR dimmer with neutral – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Redigering af en automatisering

    LK® One Wiser trådløs bevægelsessensor, relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • Gerät verwenden

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät verwenden Gerät verwenden Gerät verwenden Über den Bildschirm zur Gerätesteuerung können Sie das Gerät ein- und ausschalten und verschiedene Einstellungen steuern. Wählen Sie auf der Registerkarte Steuerung den Plug aus, und der Steuerungsbildschirm zeigt die nachstehenden Optionen an. A
  • Technical Data

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    terminals Screwless terminals 2x 1.5 mm² (N) 2x 1.5 mm² (L) 1x 1.5 mm² (Load) Ambient temperature 5 ... 25 °C (temporarily up to 35 °C) External fuse protection 16 A circuit breaker Operating frequency 2405 ... 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Redigering af en automatisering

    LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Turning On/Off device using app

    LK FUGA® Wiser wireless double relay – Wiser Home Device User Guide

    Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. Tap (A) to turn on/off the relay switch. You can also turn the device on/off from the Home screen when you add it to your Favourite. If your system contains only one device, the Control tab will not appear. All available functions can be accessed directly from the Home screen.
Page 856 of 989