Showing 8,721 - 8,730 of 9,886 results

Page 873 of 989
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Capteur de fuite d’eau Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Checking the device history

    Wiser Water Leakage Sensor – Wiser Home Device user guide

    lost, the leakage detected events will not appear in the history. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the sensor is located. On the device control panel page, tap History. The history page displays all logged-in events, even if the sensor notification toggle switch is disabled. For more information about sensor notification toggle switch, refer to Setting device notification.
  • Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação

    Unica - Interruptor conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o dispositivo. Toque em (A) para ligar/desligar o
  • Informações técnicas

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    eletrónico redutor 14–150 VA Stand-by Máx 0,4 W Condutor neutro Não necessário Terminais de ligação Terminais de parafusos para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Unidade extensora Botão de pressão único, número ilimitado, máx. 50 m Proteção de fusível Disjuntor de 16 A Frequência de operação 2405 - 2480 MHz Potência máx. de radiofrequência transmitida <10 mW Protocolo de comunicação Certificado Zigbee 3.0
  • Resetting the Device in Quick Home Connect

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Zurücksetzen des Gerätes

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Resetting the Device in Quick Home Connect

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

  • Utlösa aviseringar och larm

    PowerTag Energy – Wiser Home Bruksanvisning för enheten

    : På skärmen Hem trycker du på . Tryck på Konto > Aviseringar och larm. Tryck på Skapa ett nytt larm (A) och välj en larmtyp (B). Välj en enhet från listan (C) och tryck på Nästa. Aktivera växlingsreglaget (D) för att ställa in larmet. Tryck på (watt) och ange ett värde för att ställa in en effektgräns. Tryck på (Under) väljer du en tidsgräns och trycker på Ställ in (E). Tryck på Spara.
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    PowerTag – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
Page 873 of 989