Showing 8,921 - 8,930 of 9,886 results

Page 893 of 989
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • Gerät identifizieren

    System M und System D - Connected-Funktaster 1-fach/2-fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    und die Status-LED blinkt fünfmal grün und hört dann auf. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Geräte Connected-Funktaster 2-fach Identifizieren (A). Die Status-LED blinkt grün, sobald der Funktaster erfolgreich identifiziert wurde. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis der Funktaster die Status-LED anzeigt. Tippen Sie auf OK, wenn Sie die Identifizierung des Funktasters abgeschlossen haben.
  • Información sobre el dispositivo

    Micro módulo regulador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    conmutador convencional en un dispositivo conectado que se puede controlar desde el conmutador o a través de la aplicación Wiser . Puede conmutar y regular las cargas óhmicas, inductivas o capacitivas, y también es compatible con LED regulables. No controle ningún dispositivo que dependa de una
  • Utilisation de l’appareil

    Wiser micromodule pour interrupteur – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    affiche les options suivantes : A Appuyez pour activer/désactiver l’appareil. B Appuyez pour ouvrir l’écran Programme, dans lequel vous pouvez créer un programme. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration d’un programme. C Appuyez pour ajouter l'appareil à la section Appareils préférés de
  • Pausieren des saisonalen Komfortmodus

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    der Registerkarte Steuerung die Jalousie, für die Sie den saisonalen Komfortmodus pausieren möchten. Tippen Sie auf die Auf-/Ab-Taste (A), um die Jalousie in die gewünschte Position zu bringen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Pause, um die Zeit auszuwählen, für die Sie den saisonalen Komfortmodus
  • Utilisation de l’appareil

    Wiser Prise Intelligente – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Utilisation de l’appareil Utilisation de l’appareil Utilisation de l’appareil L’écran de contrôle de l’appareil vous permet d’allumer et d’éteindre l’appareil et de contrôler divers paramètres. Dans l’onglet Contrôle, sélectionnez la prise, et l’écran de contrôle affiche les options ci-dessous. A
  • Resetting to factory defaults

    Wiser Home – System User Guide (France)

    to decommission your Wiser System or if all other troubleshooting measures failed. To reset the Hub to factory defaults: Press and hold the Setup button (A) until the Setup LED flashes green and amber. To signal the completion of the reset, all LEDs will flash green once.
  • Fonctionnement d’une commande de volet roulant

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    contrôle des volets vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur (ʌ+) pour ouvrir le contrôle des volets (A) Appuyez sur (v-) pour fermer le contrôle des volets (B) Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour arrêter la commande du volet en mouvement (C). Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour régler la position des lames (D).
  • Troubleshooting

    Ovalis - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    . Reduce load. Change load. Check wiring between the push button and the Dimmer. Flickering at minimum brightness. Increase minimum brightness (if flickering still persists, install a 31LCDA load correction device). Change the load (if the minimum brightness is insufficient). Set to RL LED mode
  • Setting up the LED Indicator Behaviour

    Ovalis - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

Page 893 of 989