DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Gerät identifizieren

Sie können einen Funktaster aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.

So identifizieren Sie den Funktaster:

  1. Drücken Sie die obere rechte Taste 3-mal kurz hintereinander.

    Der Funktaster wird für eine Minute aktiviert und die Status-LED blinkt fünfmal grün und hört dann auf.

  2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Geräte > Connected-Funktaster 2-fach > Identifizieren (A).

    Die Status-LED blinkt grün, sobald der Funktaster erfolgreich identifiziert wurde.

    HINWEIS: Es kann bis zu einer Minute dauern, bis der Funktaster die Status-LED anzeigt.
  3. Tippen Sie auf OK, wenn Sie die Identifizierung des Funktasters abgeschlossen haben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?