Showing 91 - 100 of 1,647 results

Page 10 of 165
  • Creating an automation

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    Add conditions (C) and select any of the following (D): Device status change (Select the device) Away Mode (Enable or Disable) Energy Price changes (To define the energy price limit.) This condition is available only if your tariff is set to Peak/Off-Peak or Dynamic. Refer to Setting Tariff. Maximum
  • Gestion de la fonction délestage

    Unica - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    totale du système est ainsi maintenue sous une limite définie. La valeur limite est définie par la limite de votre contrat. Reportez-vous à Setting Tariff. Les appareils éligibles seront automatiquement ajoutés à la gestion de la fonction délestage. Lorsqu’un appareil est géré par la gestion de la
  • Gestión de cargas

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . El valor límite lo establece la potencia contratada, consulte Setting Tariff. Los dispositivos que cumplan con los requisitos se añadirán automáticamente a la gestión de cargas. Cuando un dispositivo está siendo gestionado por la gestión de cargas, sus programaciones horarias, momentos y
  • Ange eltariff

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    funktion är tillgänglig. Skärmen Inträde till tariff visas på startskärmen. Tryck på Fortsätt. Läs funktionsuppdateringen och svep för att navigera till nästa skärm. Tryck på för att stänga överläggsskärmen. Om du inte har konfigurerat din tariff skickas ett pushmeddelande efter två veckor och den sista påminnelsen efter sex veckor.
  • Mode de charge

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    . Cette fonctionnalité est applicable uniquement lorsqu’il existe des tarifs appropriés créés. Consultez le document Wiser Home IA et Configuration du plan tarifaire. Planification personnalisée: Pour créer votre propre calendrier de chargement,Reportez-vous à Création d'un calendrier. Pour plus d'informations, voir Wiser Home AI et Setting Tariff dans le guide de l'utilisateur du système concerné. Vous pouvez modifier le mode de charge à tout moment.
  • Modo de carregamento

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    tarifa. Esta funcionalidade aplica-se apenas quando existem tarifas adequadas criadas. Consulte Reduzir a minha fatura e Configuração do plano tarifário. Horário personalizado: Para criar a sua própria agenda de carregamento.Consulte Criar uma agenda. Para mais informações, consulte Wiser Home AI e Setting Tariff consulte o respetivo Manual do Utilizador do Sistema. Pode alterar o modo de carregamento em qualquer altura.
  • Wiser Home AI

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    with Energy storage system . Solar panel monitoring is mandatory if your tariff is set to Flat or Peak/Off-Peak. Without it, the Wiser Home AI feature will not be available. Commission the supported devices. Refer to Pairing the device Power Micromodule EVlink Home Smart Schneider Charge Set your tariff according to your electricity contract. Refer to Setting Tariff.
  • Creating an automation

    PowerTag Energy – Wiser Home Device user guide

    any of the following (D): Device status change (Select the device) Away Mode (Enable or Disable) Energy Price changes (To define the energy price limit) This condition is available only if your tariff is set to Peak/Off-Peak or Dynamic. Refer to Setting Tariff Maximum 10 conditions can be added
  • Creating an automation

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    or Dynamic. Refer to Setting Tariff Maximum 10 conditions can be added. Select a device (E) that will set the condition and then select Instant power (F). Tap more than (G), enter a power value in the field (H) and tap Set. To remove an added condition, swipe left and tap . To add an action, tap
  • Anti-Tripping Management

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    PCM. You can enroll up to eight loads at a time, which helps maintain the total consumption of the system below the established limit. This limit is determined by your contract specifications, so it's important to refer to the Setting Tariff section for information on peak and off-peak rates. Eligible
Page 10 of 165