Creación de una automatización
- En la pantalla de Inicio, pulse
.
- Vaya a Automatización >
para crear una automatización.
NOTA: Se pueden añadir un máximo de 10 automatizaciones. - Pulse Si (A) y seleccione cualquiera
de las siguientes condiciones (B):
- Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
- Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
- Pulse Añadir condiciones y seleccione
cualquiera de las siguientes opciones (C):
- Cambio de estado de un dispositivo: Seleccione un dispositivo para activar la automatización.
- Modo Ausente: Active/desactive el modo
ausente para ejecutar una acción.
SUGERENCIA: El modo Ausente también se puede usar como activador para apagar las luces, regular o cerrar la persiana, etc. Para más información acerca del Modo Ausente , consulte la guía del usuario del sistema.
- Toque Cambio de estado de un dispositivo > Sensor de temperatura/humedad > Temperatura. Ajuste la temperatura utilizando la barra
deslizante (D) y seleccione la condición (E) (menos de/más de), a
continuación, toque Aceptar.NOTA: Cuando el control deslizante se ajusta al mínimo para la automatización, el modo de protección contra heladas se activa automáticamente al inicio de la automatización. En este modo, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C para evitar la congelación.
- Para establecer una hora específica para su automatización,
toque Cuándo > Añadir tiempo y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (F):
- Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado.
- Período de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado.
- Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione cualquiera
de las siguientes opciones (G):
- Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
- Enviar notificación: Active la notificación para la automatización.
- Activar un momento: Seleccione el momento que desea activar.
-
Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1hora y 1minuto, hasta un máximo de 24horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
- Toque Controlar un dispositivo > Calefacción y seleccione cualquiera de las siguientes
opciones (H):
- Potenciación: Ajuste la duración para aumentar la temperatura en 2 °C.
- Valor de consigna: Ajuste la temperatura deseada.
- Toque Valor de consigna, ajuste la temperatura requerida con la barra deslizante vertical (I) y, a continuación, toque Aceptar.
- Introduzca el nombre de la automatización (J).
- Pulse Guardar.
Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña Automatización.