Relé DUG_Wiser 16A para control de temperatura_WH-07

Reinicio del dispositivo

Puede restablecer el Relay a los valores predeterminados de fábrica. Se puede restablecer manualmente en cualquier momento, por ejemplo, si se sustituye el Hub.
Para restablecer el relé:
  1. Mantenga pulsado el botón Set durante más de 20 segundos.
    Después de 15 segundos, el LED parpadeará en rojo.
  2. Cuando el LED deje de parpadear en rojo, suelte el botón Set.
    El LED deja de parpadear cuando se restablece correctamente el relé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?