Chauffage d’urgence

Vous pouvez effectuer un chauffage d’urgence en appuyant sur le bouton de chauffage de l’actionneur de chaudière lorsque la passerelle ne fonctionne pas ou que la commande de chauffage de l’application Wiser Home ne répond pas.

Appuyez sur le bouton Chauffage et maintenez-le enfoncé pendant > 3 s.
Lorsque la priorité de chauffage est active, la LED de chauffage clignote en vert.

SUGGESTION: Le chauffage est allumé manuellement pendant 2 heures. Dans cet état, la chaudière régule automatiquement sa température. Pour désactiver le forçage, appuyez sur le bouton de chauffage et maintenez-le enfoncé pendant > 3 s le chauffage revient au contrôle du système.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?