Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su relé de caldera con el sistema Wiser para acceder y controlar el relé de caldera.
Para emparejar el relé de caldera:
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Toque Dispositivos > y toque Clima > Relé de caldera.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando la pestaña Control > > Relé de caldera.
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Cuando se haya validado el dispositivo, toque Siguiente, mantenga pulsado el botón de configuración durante más de 2 s hasta que el LED parpadee en color verde/ámbar.
    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el relé está vinculado.
    SUGERENCIA: Si el dispositivo no se conecta, el LED se ilumina en rojo.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

  5. Introduzca el nombre del relé de caldera y pulse Siguiente.
  6. En la página Configuración del relé de caldera, seleccione el Tipo de control.
    • Relé:

      Si está seleccionado Relé, elija uno de los siguientes Tipos de fuente de calor:

      • Caldera de gas (por defecto)

      • Caldera eléctrica

      • Caldera de aceite

      • Bomba de calor

    • OpenTherm: Si está seleccionado OpenTherm (cable de interfaz entre el relé de caldera y la caldera), la configuración está completa.
    SUGERENCIA: Según la interfaz de la caldera, elija el relé correcto u OpenTherm ®.
El relé de caldera aparece ahora en la pestaña Control, debajo de las pestañas Todos y de la habitación específica.
NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?