DUG_Wiser Heizkörperthermostat 2.0_WH-00

Gerät kalibrieren

Die Kalibrierung ist bereits Teil des Verfahrens zum Koppeln des Heizkörperthermostats mit dem Wiser Hub. Der Thermostat kalibriert das Heizkörperventil automatisch, indem er etwa fünf Minuten nach dem Einlegen der Batterien die Stiftposition anpasst. Die Kalibrierung dauert nur wenige Sekunden. Wenn der Thermostat am Heizkörper montiert ist, können Sie während der Kalibrierung möglicherweise den Motor hören.

HINWEIS: Das Motorgeräusch ist nicht zu hören, wenn der Thermostat nicht am Heizkörper angebracht ist.

Unter bestimmten Betriebsbedingungen muss der Thermostat möglicherweise regelmäßig neu kalibriert werden. Für eine genaue Ventilbewegung führt der Thermostat automatisch eine Selbstkalibrierung durch.

Wenn Sie feststellen, dass die Position des Thermostatventils falsch zu sein scheint, können Sie den Thermostat manuell neu kalibrieren:

  • Drehen Sie die Heizkörperthermostatkappe 8 Sekunden lang in Richtung +. Die LED beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass sich der Thermostat nun in der vollständig geöffneten Installationsposition befindet.

  • Drehen Sie die Heizkörperthermostatkappe 2 Sekunden lang in Richtung -. Die LED hört auf zu blinken und bestätigt damit, dass der Thermostat erfolgreich neu kalibriert wurde.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.