区域选择联锁 (ZSI)

简介

区域选择联锁 (ZSI) 也称作区域约束,这种系统设计用于减轻配电设备在短路或接地故障情况下的压力。

ZSI 与之前协调良好的配电系统协同工作,通过减少清除电气故障花费的时间限制系统上的压力,同时在过流和接地故障保护设备之间维持系统协调。

ZSI 允许 MicroLogic 脱扣单元相互通讯,以便最近的上游断路器能够在不考虑所设置的时间延迟的情况下隔离和清除短路或接地故障。系统所有其他区域的设备(包括上游)仍然保持合闸,以维持对未受影响的负载提供服务。

如果没有 ZSI,协调良好的系统可导致最靠近电气故障的断路器清除故障,通常会出现故意延迟。如果有 ZSI,最靠近电气故障的设备忽略其预设短延时和接地故障延迟并清除电气故障且无任何故意延迟。

区域选择联锁可消除故意延迟并且不牺牲协调性,从而实现更快的脱扣时间。这样可通过减少系统在过流期间承受的允许通过电能的数量限制系统上的压力。

系统的协调性必须设置正确,以便区域选择联锁发挥作用。

工作原理

如下图所示,导线与配有 MicroLogic 脱扣单元的多个断路器互连。

检测电气故障的脱扣单元向上游发送信号,并检查来自下游的信号。如果有来自下游的信号,则断路器在其整段延迟时间内保持合闸状态。如果没有来自下游的信号,则断路器立即分闸,不考虑时间延迟设。

  • 在 A 点发生了电气故障。

    下游设备 (2) 清除电气故障并向上游设备 (1) 发送信号,该上游设备维持其所设置的短延时时间延迟 tsd 或接地故障时间延迟 tg

  • 在 B 点发生了电气故障。

    上游设备 (1) 检测电气故障。如果没有来自下游设备的信号,则不考虑所设置的时间延迟,且设备根据零值设置进行脱扣。如果它连接到更靠上游的设备,则它将向该设备发送信号,从而根据其 tsdtg 设置执行延迟脱扣。

注: 在设备 (1) 上,tsdtg 时间延迟不得设定为零,否则无法实现保护级别。

脱扣单元之间的连接

逻辑信号(0 或 5 V)可用于配备有以下组件的上游和下游断路器之间的区域选择联锁:

  • MicroLogic 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A

  • MicroLogic 5.0 E, 6.0 E

  • MicroLogic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P

  • MicroLogic 5.0 H, 6.0 H, 7.0 H

接口可用于连接至前代脱扣单元。

接线

接线的技术特性:

  • 最大阻抗:2.7 Ω/ 300 米(1000 英尺)

  • 接线规格:0.4 至 2.5 mm²(AWG 22 至 14)

  • 接线:单芯或多芯

  • 最大长度:3000 米(10000 英尺)

  • 设备互连限制:

    • 公共 ZSI - OUT (Z1) 和输出 ZSI - OUT (Z2) 最多可连接 10 个上游设备。

    • 最多可将 100 个下游设备连接到公共 ZSI - IN (Z3) 和输入 ZSI - IN CR (Z4) 或 GF (Z5)。

注: 端子 Z1Z5 对应于断路器端子块上的相同指示。
注: 如果在用于 ZSI 保护的断路器上未使用此保护功能,则必须将跳线安装到短端子 Z3、Z4 和 Z5。如果未安装跳线,则无论调整旋钮的位置如何,短延时和接地故障延时都设置为零。

测试

使用安装在 PC 上并通过 Service Interface 连接到 MicroLogic 脱扣单元的 EcoStruxure Power Commission 软件,检查多个断路器之间的区域选择联锁接线及操作。

有关更多信息,请参阅 测试 MicroLogic A/E 脱扣单元

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?