DOCA0218ZH-00

测试 MicroLogic 脱扣单元

使用安装在 PC 上并通过 Service Interface 连接到 MicroLogic 脱扣单元的 EcoStruxure Power Commission 软件来测试脱扣单元。

测试架构

  1. AC/DC 电源

  2. 用于 ComPacT NS 脱扣单元的 7 针电缆

  3. 带磁铁的 USB 电缆

有关更多信息,请参阅 GDE78167 Service Interface - 说明书

使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行功能测试

EcoStruxure Power Commission 软件让您能够通过 Service InterfaceMicroLogic 通讯脱扣单元执行以下操作:

  • 自动脱扣曲线测试

  • 设备检查(强制脱扣测试)

  • 区域选择联锁 (ZSI) 测试

  • 准备初级注入测试

有关更多信息,请参阅 DOCA0170ZH Service Interface - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.