EcoStruxure Power Commission 软件
概述
EcoStruxure Power Commission 软件有助于您在项目寿命的测试、调试和维护阶段中管理项目。其中的创新功能为配置、测试和调试智能电气设备提供了简便的方式。
EcoStruxure Power Commission 软件自动发现智能设备,同时让您能够添加设备,以便轻松地配置。您可以生成综合报告,以作为工厂验收测试和现场验收测试的一部分,从而摒弃繁重的人工工作。此外,在面板工作时,所进行的任何设置变更都会被黄色高亮显示工具轻松识别。它能够指示项目值与设备值之间存在偏差,这就确保了操作和维护阶段的系统一致性。
EcoStruxure Power Commission 软件启用带 MicroLogic B/BPTS 脱扣单元脱扣系统的 MasterPacT MTZEasyPact MVS 断路器的配置。
有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。
单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。
主要功能
EcoStruxure Power Commission 软件对所支持的设备和模块执行以下操作:
-
通过设备发现功能创建项目
. -
将项目保存在 EcoStruxure Power Commission云中以供参考
. -
将报警设置上传到断路器,以及从断路器下载设置
. -
设置报警阈值
. -
生成并打印断路器设置报告
. -
查看测量、日志和维护信息
. -
查看断路器的状态
. -
查看报警详细信息
. -
检查系统固件兼容状态
. -
更新至最新设备固件
. -
使用预先配置的测试点或自定义测试点,执行强制脱扣测试和自动脱扣曲线测试
.
TBD@experts:
Add topic about the EPC application/Mobile??????
The application can be installed on a smartphone by downloading the application
from:
??? China store for Android smartphones
??? China store for iOS smartphones