990-5912C-011

Virtakaapeleiden kytkeminen 3:3-UPS-järjestelmää varten

HUOMAUTUS: Asenna yksinkertaistetun 1+1-rinnakkaisjärjestelmän virtakaapelit kahdesta UPS-laitteesta kiskon etu- ja takapuolelle samalla pultilla.
  1. Yhdistä suojamaadoituskaapelit suojamaadoituskiskoon.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H ja GVSBPSU80K120H

  2. Tee jokin seuraavista:
    • Yksittäisen syötön järjestelmä: Kytke syöttökaapelit verkkovirrasta.
    • Kahdennetun syötön järjestelmä: Kytke ohituskaapelit verkkovirrasta.
  3. Tee jokin seuraavista:
    • Yksittäisen syötön järjestelmä: Kytke UPS-syöttökaapelit.
    • Kahdennetun syötön järjestelmä: Kytke UPS-ohituskaapelit.
  4. Kytke UPS-lähtökaapelit.
  5. Kytke kuormakaapelit.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H ja GVSBPSU80K120H

  6. Kiinnitä kaapelit nippusiteillä (toimitetaan mukana) kaapelin vedonpoisto-osiin huolto-ohituspaneelin vasemmassa reunassa, ylä- ja alareunassa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?