990-5912C-011

Lopullinen asennus

  1. Sulje sisäluukku ja kiinnitä se ruuveilla.
  2. Lisää tarrat katkaisijan merkkivaloihin ja katkaisijoihin sekä järjestelmän mukainen kaaviotarra. Tarrat toimitetaan tämän käsikirjan mukana.

    Yksittäisjärjestelmän tarrat – yksi syöttö

    Yksittäisjärjestelmän tarrat – kaksoissyöttö

    Redundattisen 1+1-järjestelmän tarrat – yksi syöttö

    Redundattisen 1+1-järjestelmän tarrat – kaksoissyöttö

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?