990-6204D-019

백피드 보호 장치

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
백피드 보호 장치가 표준 설계의 일부가 아닌 시스템에서는 격리 장치의 입력 단자에서 위험한 전압 또는 에너지가 발생하지 않도록 자동 격리 장치(IEC/EN 62040–1의 요구 사항을 충족하는 백피드 보호 옵션 또는 기타 시스템)를 설치해야 합니다. 상위단 전원 공급이 정지된 후 15초 내에 장치가 열려야 하며 규격에 따른 정격을 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

UPS 입력이 열렸을 때 중성선을 차단하는 외부 차단기를 통해 연결되었거나 자동 백피드 차단이 장비 외부에 제공 또는 IT 배전 시스템에 연결되었을 때 UPS 입력 단자, UPS 구역으로부터 원격 설치된 모든 기본 전력 차단기 및 사용자가 이용하는 이러한 차단기와 UPS 사이 외부 접근점에 다음 문구(또는 UPS 설치 국가에서 허용되는 언어의 상응 문구)를 표시하는 라벨을 부착해야 합니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
전압 백피드 위험. 이 회로에서 작업하기 전: UPS를 차단하고 보호 접지를 포함한 모든 단자 간의 위험 전압을 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

UPS 시스템에는 추가 외부 격리 장치를 반드시 설치해야 합니다. 이 용도로는 접촉기를 사용할 수 있습니다. 표시된 예에 나오는 격리 장치는 접촉기(단일 주 전원 시스템의 경우 MC1로 표시, 이중 주 전원 시스템의 경우 MC1MC2로 표시)입니다.

격리 장치는 사양에 설명된 대로 전기적 특성을 견딜 수 있어야 합니다.

주의: 24V 전원은 단일 주 전원 구성의 경우 개폐 장치 입력 전원에서, 이중 주 전원 구성의 경우 개폐 장치 입력 및 바이패스 전원 모두에서 생성되어야 합니다.
주의: 모형도의 백피드 박스는 맞춤형 장치입니다. 자세한 내용은 Schneider Electric에 문의하십시오.

단일 주 전원 UPS 및 외부 격리 장치

백피드 박스가 있는 단일 주 전원 UPS

이중 주 전원 UPS 및 외부 격리 장치

백피드 박스가 있는 이중 주 전원 UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?