990-6204D-019

병렬 시스템 개요

MIB 주 전원 입력 차단기
BIB 바이패스 입력 차단기
UIB UPS 입력 스위치
SSIB 스태틱 스위치 입력 스위치
UOB UPS 출력 스위치
외부 UOB 외부 장치 출력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 스위치
외부 MBB 외부 유지보수 바이패스 차단기
SIB 시스템 격리 차단기
BB 배터리 차단기
주의: 외부 유지보수 바이패스 차단기/스위치 외부 MBB가 포함된 병렬 시스템에서 유지보수 바이패스 차단기 MBB에는 반드시 열린(꺼짐) 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다.

내부 배터리용 UPS

바이패스 경로의 임피던스는 병렬 UPS 시스템에서 제어해야 합니다. 바이패스 모드로 작동할 때 병렬 부하 공유는 케이블, 개폐 장치, 스태틱 스위치, 케이블형 배열로 구성된 바이패스 경로의 총 임피던스에 따라 결정됩니다.

주의 사항
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스 작동에서 정확한 부하 공유가 이루어지도록 하려면 다음 권장 사항이 적용되어야 합니다.
  • 모든 UPS의 바이패스 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 모든 UPS의 출력 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 단일 주 전원 시스템에 있는 모든 UPS의 입력 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 케이블형 배열 권장 사항을 따라야 합니다.
  • 바이패스/입력 및 출력 개폐 장치에서 부스바 레이아웃의 리액턴스는 모든 UPS에 대해 동일해야 합니다.
위의 권장 사항을 따르지 않으면 개별 UPS의 바이패스와 과부하에서 불균등한 부하 공유가 발생할 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?