990-92223A-028

Подключите cиловые кабели байпаса к автомату защиты от обратного тока для системы 3:3 (только для систем с двойным вводом питания)

Примечание: Следуя руководству по установке ИБП, снимите шины одиночного ввода питания в ИБП.
  1. Подключите кабели PE.
  2. Подключите кабели байпаса ИБП (L1, L2, L3, N).
  3. Подключите кабели байпаса (L1, L2, L3, N).
  4. Установите переднюю панель на место, закрепив ее винтами.
  5. Закройте переднюю дверцу.

    SP3OPT008 для системы 3:3 (только байпас)

    SP3OPT009 для системы 3:3 (только байпас)

    SP3OPT010 для системы 3:3 (только байпас)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?